欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

配合方式的选用基础

  • 2021.12.02 09:23:46
  • 米思米
  • 5993

H6

H7

H8

H9

适用部分

功能分类

适用示例


部
件
可
相
对
移
动

间
隙
配
合

宽
松
配
合




c9

可以有较大间隙,或必须有间隙的活动部分。
为了便于组装,间隙可以较大的部分。
高温时也必须具有适当间隙的部分。

出于功能需要必须具有较大间隙的部分

Ÿ 膨胀。位置误差较大。

Ÿ 配合长度较长。

 

希望降低成本。

Ÿ 生产成本

Ÿ 保养成本

活塞环和环槽
较松弛的止动销配合


轻载转动配合



d9

d9

可以有较大间隙,或必须有间隙的部分。

曲柄腹板和销轴承(侧面)
排气阀阀箱及防溅油滑动部件
活塞环和环槽



e7

e8

e9

可以有较大间隙,或必须有间隙的活动部分。
较大的间隙,润滑良好的轴承部位。
高温、高速、高负荷的轴承部位 (高度强制润滑)。

一般旋转或滑动部分
(要求润滑良好)
 
普通配合部分。
(经常拆卸)

排气阀阀座的配合
曲轴主轴承 一般滑动部分
卸料螺栓MSB(e9)


旋
转
配
合

f6

f7

f7

f8


有适当间隙,能够运动的配合(优秀的配合)
润滑脂、油润滑的一般常温轴承部位。

冷却排气阀阀箱插入件
通用轴和轴套
连接装置轴杆和轴套


精
密
转
动
配
合

g5

g6



轻负载的精密设备的连续旋转部分。
可进行小间隙运动的配合(放液嘴、定位销)。
精密滑动部分。

要求进行基本无松动的精密运动的部分。

连接装置销钉与轴杆
键与键槽
精密控制阀杆
导向升降销(g6)


部
件
不
可
相
对
移
动

过
渡
配
合

滑
动
配
合

h5

h6

h7

h8

h9

使用润滑剂的情况下可以手动活动的配合(定位精确)。
尤其是精密滑动部分。
不重要的静止部分。

可在不损伤部件的情况下
拆解、组装。

无法仅依靠配合的结合力传导力量。

轮辋和轮毂的配合
精密齿轮设备的齿轮配合
定位销MSTH(h7)


按
入

h5

h6

js6



即使只有紧凑的安装空间也能够安装好的部分。
使用中不会相对移动的高精度定位。
可利用木锤、铅锤进行组装、拆解的配合。

连接法兰之间的配合
调速器重锤和销
齿圈和凸台配合


敲
入

js5

k6



组装、拆解时需要使用铁锤、手动压机的配合(为了防止部件相互之间旋转,所以必须有键槽等)。
高精度定位。

齿轮泵轴与壳体之间的固定铰制孔螺栓


k5

m6



组装、拆解同上。
不允许有哪怕是一点点间隙的高精密定位。

铰制孔螺栓
定位销MSTM(m6)
油压设备活塞与轴的固定
接头法兰与轴的配合


轻
压
入

m5

n6



组装、拆解都需要较大力量的配合。
高精度固定安装(大扭矩传动必须有键槽等)。

如果受力较小,可利用配合的结合力传动。

偏转轴接头和齿轮(从动侧)
高精度嵌入
打孔SPAS等(m5)
吸入阀、阀导杆插入
模具MHD等(m5)


过
盈
配
合

压
入

n5

n6

p6



组装、拆解需要较大力量的配合(大扭矩传动必须有键槽等)。但是,非铁部件之间进行配合时,压入力为轻压入程度。
铁与铁、青铜与铜之间为标准压入固定。

难以在不损伤部件的情况下拆解。

吸入阀、插入阀导杆内
直列开模MSD等(n5)
齿轮与轴之间的固定(小扭矩)
定位销MST(p6)
偏转轴接头和齿轮(驱动侧)


p5

r6



组装、拆解同上。
对于大尺寸零件,采用热装、冷装、强压装。

接头与轴


强
压
入
、
热
装
、
冷
装

可传导与配合的结合力相当的力量。


r5

s6

t6

u6

x6



相互牢固固定,组装时需要热装、冷装、强力压装,是不可拆卸的永久组装。轻合金之间进行组装时,为压入程度。

轴承衬套的嵌入固定


吸入阀、阀座插入
接头法兰与轴固定(大扭矩)


驱动齿轮轮辋和轮毂的固定
轴承衬套嵌入固定


注释

※红色文字表示作为应用示例的冲压模具部件。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities